This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:二次谐波失真

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122453/dac5672-2nd-harmonic-distortion

器件型号:DAC5672
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

您好 TI 团队  

DAC5672的输出端具有高二次谐波。在下图中、DAC 采样率为210MSPS 且 Fdata=71MHz。如图所示、二次谐波为47dbm。 请建议解决此问题的要点。

我们直接通过 SMA 连接器电缆连接到 Agilent 频谱分析仪、输入时钟通过 CDCE62005和90dBm SFDR 的外部参考时钟馈送。

 

原理图是

DAC 的数据迹线在 PCB 中的长度是匹配的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afarin:

    是否可以在上面提供的原理图部分查看布局部分?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的重播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afarin:

    问题是这些布线的长度不匹配。 甚至接地也需要匹配、我看到接地过孔不匹配、这将影响 DAC 输出的平衡。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的所有帮助。  是否有任何方法可以补偿这些问题(布线长度如下所示、但过孔不是 mathed)?

    下图以蓝色突出显示了信号长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Afarin:

    当两条差分走线从 DAC 的输出端到 R157时、我会更加仔细地看一下。 布线上的转角弯曲会使其看起来是均匀的。 我将测量这两条布线的长度、以查看是否相等。

    您可以尝试强制不平衡、这将重新平衡输入。 在一侧或另一侧、您可以放置一个1pF-2pF 电容、使 DAC 输出在进入变压器时长时间接地。 您可能需要对其进行一些处理才能使其正确。 此外、一种确定灵敏度的方法是在走线周围使用一组镊子和探头、同时查看输出规格分析器。 如果 HD2得到改善、您现在就知道灵敏度在哪里。

    此致、

    Rob