This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:引线1、引线2和引线3的 WCT 计算

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122732/ads1198-wct-calculation-by-lead-1-lead-2-and-lead-3

器件型号:ADS1198

您好!  

如何使用导联1、导联2甚至导联3计算 WCT?

如所示

通道2是引线1  

通道3是引线2

导联3的计算公式如下

导联3 =导联2 -导联1。

我需要 WCT

由 WCT =(LA+RA+LL)/3给出

那么、我如何在不从 内部缓冲器读取 CH2P、CH2M 和 CH3P (RA、LA、LL)的情况下实现这一点。

*****

此外,从 ADS1198 SPI 获取什么作为输出?

是8通道数据吗?

在此图中、我可以直接绘制引线1 (由于通道2)和引线2 (由于通道3)。

而不是其他10个通道、因为缺少 WCT。 不是!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指用于计算 WCT 的公式吗? 您可以在网上找到公式、例如 https://litfl.com/ecg-limb-lead-reversal-ecg-library/

    您可以参阅 ADS1198数据表第53、54页、以配置 WCT 放大器以生成 WCT 电压。

    ADS1198数据表第36页显示了 SPI 时序图、ADS1198是数据表图14中所示的8通道器件、因此它将输出8通道数据。  

    "其他10个通道"是什么意思? 您是否以菊花链方式连接多个 ADS1198器件?

    如果您使用菊花链、请参阅数据表第31 ~ 34页以了解菊花链配置和时序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我知道用于计算 WCT 的公式。

    但问题是我如何知道 RA、LA 和 LL 的价值。  

    这就是我要问的问题。

    因为我接收8个通道的数据。

    仅使用这些8通道数据如何计算 WCT?

    "非其他10个通道"被误写。实际上、剩余的10个导联图需要 WCT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第53页, 客户可以从 IN1P ~ IN4P 和 IN1N~IN4N 中选择任意3个输入以生成 WCT,因此客户可以选择连接到 RA、LA、 来自 IN1P ~ IN4P 和 IN1N~IN4N 的 LL  用于生成 WCT、而连接 到 RA、LA、LL 的3个引脚仍可作为3个主要引线进行差分测量并转至 PGA。

    请参阅 ADS1198 EVM 用户页面53原理图、了解如何连接 LL、RA、LA、同时 获取相对于 WCT 的 V1~V6。

    谢谢