This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:外部基准电压要求

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122890/ads1299-4-external-reference-voltage-requirements

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299REF6225

使用外部基准是否有任何电压要求?

我想使用具有 ADS1299集成缓冲器的 REF6225 2.5V 基准。

但是、数据表提供的标称基准电压为4.5V、因此我想知道2.5V 基准是否正常。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以参考 ADS1299数据表第25页的图26中的外部基准电压驱动器。

    TI 只能测试数据表中建议的器件。 TI 不能保证数据表中未测试和未列出的器件的性能。 客户必须自行测试。

    请确保满足第7节中的要求。

    谢谢。