This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸屏读取0xA5A5

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1117402/tsc2007-touchscreen-reading-of-0xa5a5

器件型号:TSC2007

我使用的是 TSC2007触摸屏驱动程序。  有时、器件会返回0xA5A5作为对"测量 X 位置"或"测量 Y 位置"命令的响应。  我将器件设置为12位 ADC、因此我希望值低于4096。  有什么想法吗?  这是错误条件吗?  请提供任何帮助。

谢谢-

Mary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    我们无法对我们的触摸屏产品系列进行基准测试、因此感谢您在为您寻找答案时表现出的耐心。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    不确定您的问题是否已得到解决、因此请在此处进行跟进以进行检查并提供更多信息。 它只是一个12位 DAC、因此无法获得0xA5A5。 在回读时、请记住应忽略一些位。 请参阅数据表中的此图。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian -

    我只查看12位。  这就是我惊讶于获得0xA5A5的原因。  我只是想知道这是不是一个"魔术编号"。  此外、它可能来自 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。 因此、您将读取0xA5A5并屏蔽正确的位。 您需要帮助的器件是否存在任何其他问题?