This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404自动增益控制(AGC)算法

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116631/afe4404-afe4404-automatic-gain-control-agc-algorithm

器件型号:AFE4404

你(们)好

我正在开发 nRF52832和 AFE4404。

我在手腕上测量、但存在一个问题、那就是每个人都有如此大的差异。

有些人出来的很好,有些人不出来

AFE4404是否具有 AGC 功能?  或者、您是否有这样的算法?(改变 LED 电流、OFFDAC、每个人的增益值的算法。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    我们不为 AFE4404提供自动增益控制(AGC)。 但是、使用 EVM 测试和验证不同的寄存器配置、按照 数据表中的"9应用和实施"部分进行操作应可实现 出色的性能。  

    您提到系统在某些方面运行良好、而在其他方面则不是很好。 您能否在我们的电子邮件主题中分享一个示例?

    提醒一下、手腕式应用可能会因传感器+ AFE 配置之外的其他因素而变得棘手。 某些外部因素(如腕带太松或太紧)会导致信号保真度较差。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    那么、是否有 PPG 芯片提供 AGC?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    根据 AGC、您是指自动增益控制吗? 这可以定义为使用反馈来修改可变增益放大器输出的电路。  

    虽然 我们的 AFE 中有可编程增益放大器、但我们没有可变增益放大器可使用控制信号来启用 AGC 功能、这也不是 PPG AFE 所必需或适合的。  
     (图片由 https://www.qsl.net/va3iul/Files/Automatic_Gain_Control.pdf 提供 )

    或者、如果您是指 自动增益控制的软件实现、我们不提供算法。 但是、可编程增益放大器可以从由寄存器控制的多种增益设置中进行选择、这意味着您可以对器件进行一些软件控制。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回答。

    那么、固件源版本1.5中 AGC 和 Calibration_AFE4404.c 之间有何区别?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    AGC 是一种依靠模拟可变信号作为反馈输入的电路、用于动态更改其输出。 AFE4404没有 AGC 电路。 Calibration_AFE4404.c 将通过软件在 AFE4404内设置配置寄存器、以更改器件行为。   

    此致、
    Nick Z