This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:光电二极管极化

Guru**** 2693855 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122826/ddc232-photodiode-polarization

器件型号:DDC232

您好!

我正在问一个有关 DDC232模数转换器的问题。

我目前负责一个项目、该项目将使用此组件、以便从具有共阴极的光电二极管阵列获取数据。

我在光电设计方面不是很有经验、因此我遇到的第一个问题是:使用 DDC232时是否可以向光电二极管施加反向电压?

据我所知、光电二极管通常在光导模式下使用、这需要反向电压、但 DDC232数据表显示了连接到 GND 的光电二极管阴极、在我看来、这类似于光伏模式。

由于我不是这个领域的专家、我想知道这个连接是强制的、推荐的还是完全可选的、以使 DDC232正常工作。

非常感谢你的帮助

Guido Tiberi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    是的、您可以向 PD 施加反向电压。 DDC 的输入是虚拟接地、因此、基本而言、您需要向 PD 阵列共阴极施加正电压。  

    我们在图中默认使用零电压的主要原因是、这样可以忽略 PD 的暗电流(以及其随温度的电势变化、这很难校正)。 但是、通过减小 PD 的寄生电容、确实可以降低一点噪声(请参阅 DS numbers)。 因此、这是一个根据您的应用而异的调用。

    此致、
    教育