This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:校准程序-需要用户执行的操作

Guru**** 2758445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122444/ads1261-calibration-procedure---user-actions-required

器件型号:ADS1261

我们设计了一个采用 ADS1261的电路板、该电路板可直接用于制造。

校准主题在一次会议中提出。

------ 概览---


该手册指出、校准有三个不同的元素
最终用户的要求。

   ADC 自校准
       用户只执行激活操作。

   偏移系统校准
       要求用户短接称重传感器输入或可能不短接。
        手册中的内容是...  "使用此 Vcom 模式(SiC)测量 ADC 噪声
           性能和失调电压、或使输入短路
          偏移校准"

   满量程校准
      需要  用户放置校准重量(或施加的最大电压?)

-------- 细节---


ADC 自校准
 除了使用我们提供的 GUI 激活它外、用户无需执行任何外部操作

偏移系统校准
 称重传感器密封在外壳内,因此无法对输入进行短路。
 我们可以向短路添加一个继电器、由用户 GUI 进行控制、也可以使用
 按钮。 我们真的不想这样做。 手册中提到 Vcom。
 我们使用的是 AVDD = 2.5和 AVSS =-2.5、因此我们可以使用 Vcom 来代替
 对输入进行了量度?
 我猜、如果我们使用 Vcom、则会丢失负载单元引线的任何轻微偏移、
 我想这是最小的。

满量程校准
  看起来用户必须 做的就是在称重器上放置校准重量。

那么、我们是否可以让用户不必短接负载单元、
我们是否可以仅使用校准重量????

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能帮助我了解您参考的手册吗? 是 ADC 手册还是称重传感器、还是其他东西?

    是否需要校准实际上取决于您的系统需要有多精确。 低精度系统、例如家用体重秤、可能不需要高精度结果、因此考虑到成本和时间的增加、实施校准例程可能没有意义。

    如果您正在设计秤重系统、您可能需要查看我们的应用手册《电桥测量基本指南》: https://www.ti.com/lit/sbaa532

    具体而言、第5.5节介绍了秤重系统的校准

    查看此材料后、如果您有其他问题、请告诉我

    布莱恩