This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:关于 ADC3663 DDC 旁路模式

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122557/adc3663-about-adc3663-ddc-bypass-mode

器件型号:ADC3663
主题中讨论的其他器件:ADS5263

大家好、

客户希望使用 ADS5263、但功耗不符合他们的规格。

通过旁路 DDC、ADC3663是否可以与 ADS5263相同使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    正确、可以在 ADC366x 器件系列上绕过 DDC 和抽取滤波器。

    此致、Chase