This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:能否使用65MSPS 输出

Guru**** 2774305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122220/adc3660-could-it-possible-to-use-65msps-output

器件型号:ADC3660
主题中讨论的其他器件: ADC3663

尊敬的专家:

我的客户对 ADC3660和 ADC3663感兴趣、对输出采样率有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 ADC3660和 ADC3663、

是否可以使用65MSPS 输出。

我们需要获取2或3个65MSPS 的连续数据。  

在实数抽取中、如果抽取滤波器可以设置为0、则可能可行。

是否可以这样使用。

在本例中、应设置哪个寄存器。

--  

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    ADC3660和 ADC3663均为16位器件、最大采样率为65MSPS。  根据客户的需求、ADC3660仅为串行 CMOS、ADC3663为 SLVDS。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢你的答复。

    我了解 ADC3660和 ADC3663可以使用65MSPS 输出。

    DIG BYP 位设置0、DDC 和抽取模块被旁路,器件应该是最低延迟(1个 ADC CLK)。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一