This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:复位似乎在0.51Hz 频率下发生

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122216/ads131m02-reset-seems-to-be-occuring-at-a-0-51hz-frequnecy

器件型号:ADS131M02

我们有 mikroe ADC 15板进行测试、在设置所有内容后、我开始注意到只有 irst 读数有效。
~1.96秒后、电路板复位、我们得到0xFF22、指示复位成功。

即使我不配置任何寄存器、也会出现这种情况。
我将所有内容保留为默认值、每100ms 在循环中发送 NULL、并且仍然在相同的频率下获得一个0xFF22。

使用配置 ADC:

configured adc wiht reset after 1.9s

如果没有照片,将在必要时进行上传。
但在这种情况下、ADC 的第一个响应是0xFF22、
后续响应为0x500、直到下一个延迟信号、之后我再次获得一个0xFF22

ADC 是否可能出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在我开始深入了解响应之前、我需要做一些事情。 我有责任假设"reset"是 SYNC/RESET 引脚、它是一个低电平有效引脚。 复位的第一个小切换是否尝试同步? 否则、我将使用示波器查看数字通信线路的信号完整性。 当我在引脚上看到较小的抖动时、 有时这表示接地问题非常糟糕、以至于逻辑分析仪会拾取该问题

    此外、将 RESET 保持在低电平的持续时间将使器件保持复位状态。 这是目的吗? 我假设器件在复位状态下无法正常工作。

      

    假设一个 NULL 命令的响应状态为0xFF22、我不会说这表示一个成功的复位。 0x0500表示成功复位、因为这些是默认值。 0xFF22显示 SPI 接口被锁定、存在 CRC 错误、字长不再是默认值24位。 这听起来像是 SPI 帧错误、但在讨论复位的细节以及您打算执行的操作之前、我不想详细介绍这些细节。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是复位引脚。 我在初始化阶段切换了3次、完全错过了它。  

    谢谢。