This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:每次加电时、adc3444芯片是否必须复位?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121756/adc3444-does-the-adc3444-chip-have-to-reset-every-time-it-is-powered-on

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件: ADC3441

1.每次加电时 adc3444芯片是否都必须复位,我们 是否必须重新配置上次配置的寄存器值?

2. 我不知道我是否按以下顺序进行配置、对吧?  加电或复位后、我们 首先 按照  表8中所述配置寄存器、
然后、我们   根据需要配置寄存器。

3、  所有上述 寄存器  都已配置 、因此我们可以 使用转换值。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    建议在每次启动时写入这些寄存器、以便 ADC 处于完全相同的共模状态(复位状态)、然后再对配置进行任何其他更改。 您的注释#2表示正在正确遵循配置序列。 关于注释#3、您回答正确。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、非常感谢您的回答。 还有另一个问题您没有明确回答? 那就是每次加电时、adc3444芯片是否都必须复位?   或者、我是否只需要在上电后执行上述过程?  以下哪个序列是正确的操作?

    a)上电->硬件或软件复位->按照  表8->中所述配置寄存 器>使用转换值。

    b)上电->按照  表8->中所述配置寄存 器>使用转换值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    很抱歉、上电后应进行硬件复位。  这在第9.5.2节 ADC3441加电要求中进行了说明。 在初始硬件复位之后、如果您选择在任何时候再次复位器件、则可以进行硬件复位或软件复位。 正确的顺序如下:

    上电->硬件复位->按照  表8->所述配置寄存器> 使用转换值

    此致、Chase