This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E05:要读取哪种数字滤波器输出以获得更高的分辨率和更高的带宽?

Guru**** 2779495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122393/amc1306e05-which-digital-filter-output-to-read-for-higher-resolution-and-also-higher-bandwidth

器件型号:AMC1306E05

您好!

为了同时实现更高的分辨率和更高的带宽、建议使用两个数字滤波器、如所附图片所示。

但我们只需读取一个同时提供精度和更高带宽的输出、尽管我们现在有两个滤波器输出。 我们如何从两个输出中读取?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveed、

    这意味着、您基本上可以选择/路径使用延迟更低的较低 OSR 滤波器。 该路径通常用于低延迟所需的情况、例如故障检测。 另一方面、您可以选择更高的 OSR、从而实现更高的 ENOB。  

    我们的 Excel 滤波器计算器可用于检查产品页面上的不同 SINC 滤波器阶数和 OSR 的稳定时间和 ENOB。

    https://www.ti.com/product/AMC1306M25?keyMatch=AMC1306

    此致、

    Aaron