This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018EVM:ADS1018EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122222/ads1018evm-ads1018evm

器件型号:ADS1018EVM

您好!

我们购买了 ADS1018EVM 来测试 K 型热电偶的温度、但测试结果误差非常大。 四个月前我问过这个问题、Cole Macias 建议我设置单次触发模式而不是连续模式、我检查设置、我已将 MODE 位设置为"1"(1 =断电和单次触发模式(默认))、但误差仍然很大。 我不知道如何解决这个问题、您能再给我一些建议吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wencang、

    我记得那个线程、抱歉它没有解决这个问题。

    您能描述您看到的温度以及从代码到电压和温度的计算吗?  我想了解"大错误"是什么意思。 误差<1%是一个与1000%误差有点不同的误差。

    谢谢、

    Cole