This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568EVM:与 ESP32车床板连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7568EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121917/dac7568evm-connection-with-esp32-feather-board

器件型号:DAC7568EVM

大家好、

请帮助 您将 DAC7568EVM 与 ESP32 Heather 板连接。 连接方式如下:

客户正在测试 DAC 正在通过发送清除代码寄存器代码接收数据、但首先发送代码以初始化内部基准。  ESP32板通过 SPI 连接到 EVM、但从不显示输出。 客户怀疑 问题可能来自通过电路板传输数据。

如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果客户能够使用示波器或逻辑分析仪绘制 SPI 通信图、这将有助于验证发送的内容。 EVM 和 ESP32是如何连接的?

    谢谢、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     我将在获得示波器或逻辑分析仪捕获后通知您。 EVM 和 ESP32板通过试验电路板上的跳线进行连接。

    它们还有一个 Arduino uno、可提供5V 电压。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请验证内部基准电 压是否为2.5V、以便我们可以将其排除。

    谢谢、
    卢卡斯