This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:需要 TI 专家的支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950, AFE4950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114219/afe4950-need-support-from-ti-experts

器件型号:AFE4950
大家好、我之前写过、我们为医疗行业开发了该器件。 它看起来像智能手表。
主要功能是测量用户的 EKG 和 PPG 信号并将数据发送给医生。
 
为此、在我们的电子设计中、我们使用  AFE4950  、光学模块 SFH7072 和  nRF9160 MCU 作为主机和其他组件。
 
在 进行电子设计的同时 、我们还进行了固件开发。 AFE4950的固件驱动 程序已经完成  
并在 开发板  AFE4950EVM 上成功测试。 我们得到了 PPG 信号、它们看起来很好。
 
最近、我们设计的电路板已准备好使用 FW 进行测试。  
我们在电路板上刷写了固件、其中包含经过测试  的 AFE4950固件驱动程序。
进行了大量测量 、PPG 信号看起来不是很好。
 
TI 是否可以支持我们 在设计 的电路板上获得高质量 PPG 信号?
有关今天测试的更多详细信息:
"对于 AFE4950芯片进行的 PPG 测量、我们有以下情况。 将混合模式下的寄存器映射加载到其中。 我们以500Hz 的频率测量 ECG、以50Hz 的频率测量 PPG。 ECG 测量看起来可靠、但 PPG 只是一些波动。 同时、如果您触摸 ECG 电极、这些波动的性质会发生变化。 因此、ECG 通道会影响 PPG 测量。"
此外、我们现在也看到了 PPG 对 ECG 的影响、这也对我们的器件产生了影响。
(它与混合模式下的寄存器映射相同)。
当一个人接触 ECG 电极、但另一个人将一些物体带到 PPG 传感器时、我们可以看到 ECG 曲线图发生变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、  

    由于此器件处于 NDA 状态、我们将其移至离线对话。 我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、  

    我们有一个通过电子邮件发送的通信线程。 如需更多支持、请直接向我们发送电子邮件。  

    要重新打开此主题、请回复此帖子。  

    此致、
    Nick Z