This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:混叠、交流耦合配置&放大器;交流导联脱落检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113769/afe4950-aliasing-ac-coupled-configuration-ac-lead-off-detection

器件型号:AFE4950

您好!

我已设法使用 AFE4950 EVM 进行交流耦合配置、并正在检查 带通是否仍然符合 ISO 标准。 我注意到、我通过在输入端注入499Hz 正弦信号并使用评估套件的数据速率配置(ECG 500Hz)来实现1Hz 混叠。 我检查了 LPF 寄存器、但该位仍然为"0"、因此理论上激活。 您知道为什么我在该配置中可能会出现混叠吗?

我的第二个问题可能与第一个问题有关:  

当我们处于交流耦合配置时、我计划使用交流导联脱落检测。 我看到数据表中的交流导联脱落激励频率为4kHz (激活后也使用示波器进行测量)。 由于采样频率不能超过2kHz、我想知道交流导联脱落操作是什么、因为它使用 ADC 输出代码作为输入。

感谢您的反馈、

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    由于此器件处于 NDA 状态、因此让我们将此对话脱机。 我刚刚向您发送了电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    由于我们正在通过电子邮件进行通信、因此我将关闭此帖子、因为我们将解决原始问题。  

    如需更多支持、请向我发送电子邮件、或重新打开此帖子的回复。

    此致、
    Nick Z