Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS127L11
主题中讨论的其他器件: ADS127L11
大家好、
目前、我的客户对 ADS8900B (20位)的性能非常满意。 但是、目前他们遇到了有关/CS 信号的问题。
他们收到了客户的一个重要案例、其中/CS 信号非常慢、大约1ksps、无法调整。 但他们希望实现1Msps 数据速率。 clk 信号是可调节的、可以进行调节以满足要求。 但是不能更改/CS 信号。
但是、在每个数据传输帧之后、ADS8900B 将自动拉高/CS。 这将限制应用的数据速率。
那么、有什么方法可以帮助 ADS8900B 与此应用兼容。 例如、通过更改寄存器或外部电阻器来配置 ADS8900B、以连续传输数据、直到/CS 手动拉至高电平。 (数据传输帧将在/CS 信号的下降沿和上升沿之间连续传输、并且/CS 可由主机手动控制。)
或者、我们还有其他一些材料可以支持该功能吗? 可接受20位、24位。
达信蔡