This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:外部基准

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118807/ads9224r-external-reference

器件型号:ADS9224R

您好!

我想知道我们是否可以在 ADS9224R 中使用外部基准。 实际上,组件上提供了 REFP/REFN 和 REFOUT,因此我们是否可以使用这些引脚中的一个与外部基准电压并绕过内部基准电压?

此致、

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    是的、内部基准电压、通道 A 和 B ADC +基准缓冲器以及 REFby2输出都有单独的断电选项。 这些断电位设置都包含在 POWER_DOWN_CFG 寄存器中(地址= 01h)。 内部基准缓冲器具有1.6384V/V 的固定增益 我建议替换一个等于标称2.5V 的外部基准电压、并在禁用内部基准电压后将其连接到 REFOUT 引脚、然后使用两个内部基准缓冲器来驱动每个 ADC 的基准输入。 遗憾的是、如果不同时禁用 ADC 通道本身、则无法单独禁用各个基准缓冲器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、我们无法为器件提供高于2.5V 的外部基准? 例如、我们能否将外部基准电压直接输入 REFP/REFN 而不是 REFOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    内部基准缓冲器将始终驱动 REFP 引脚上的电压。 唯一的目的是使基准缓冲器断电、也是使 ADC 通道断电。 因此、一个外部基准电压只能被应用于 REFOUT。

    此致、

    Ryan