This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264负测量范围-输入偏置偏移

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122311/ddc264-ddc264-negative-measuring-range---input-bias-offset

器件型号:DDC264

大家好、团队、

我对 DDC264有疑问。

这是通过高达+/-5pA 的输入偏置电流来指定的。

其负动态范围指定为满量程范围的-0.4%。

这很快就表明、负动态范围无法再用小满量程范围来保证、因为-0.4%可以比+/- 5pA 小。

在这种情况下、无法再进行正确的零点确定。

真的是这样吗?

 

此致

Stefan Scherer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您的疑虑原则上适用于某种值组合。  12.5pC (最敏感范围)的0.4%是50fC。

    假设您偶然发现了一个具有5pA 的 IC。 如果您使用的积分时间超过10ms、则确实可以在负电源轨上饱和。 不过、您仍然可以通过加快积分时间来摆脱饱和状态并首次估算偏置电流、但是的、这并不理想、因为一旦您在10ms 内返回、您仍然无法在10ms 设置上测量"0"。 如果电荷值不为零、您可以估算这些值、因为您应该已经测量了输入偏置。 或者、您可以使用更短的积分时间运行并将结果相加(尽管这会增加测量的噪声)

    无论如何、这有点极端情况 、但可能会发生。

    一个快速注释... 范围3给出了+/-5pA (请参阅表顶部的条件)。 有人必须检查前端增益是否更好(或更差)  无论如何、即使尺寸更小、也可以找到更长的集成时间、从而使饱和...

    此致、
    教育