This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:内部时钟

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122205/ads131m02-internal-clock

器件型号:ADS131M02

您好、支持团队、

客户询问 AMDS131M02上的内部时钟。 ADS131M02是否具有内部时钟? 还是始终需要外部 CLKIN 进行转换?

数据表 8.4.6电流检测模式显示" 该器 件使用内部振荡器、使器件无需使用外部时钟输入即可捕获数据。" 但是、他们找不到任何其他描述...

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    这是一个好问题。 与调制、数据速率和转换相关的所有内容都与 CLKIN 相关并源自 CLKIN、因此没有内部时钟。

    电流检测模式确实使用内部时钟、如数据表中所述。 当激活时、它启用一个时钟、以便标称采样率为2.7kSPS、并启用一个将数字滤波器的输出转移 到比较器的电路块。 振荡器比较粗糙、与器件典型用例预期的精度不符。 但是、如果它只需要触发比较器的阈值、那么它就足以作为防篡改检测等内容的通知。  

    如果客户对内部振荡器感兴趣、请告知我们。 我想这不是我们第一次听到反馈、我知道在成本和精度方面会有折衷。 我发现、如果客户希望最大程度地提高精度、他们还希望确保时钟同步。 如需更多信息  ,请访问:training.ti.com/delta-sigma-adcs-clocking。 但是、如果有一个" ADC 只需要工作"的用例、那么添加一个内部振荡器以供将来使用可能是一个很好的情况。

    我想听听客户的意见。

    最棒的

    Cole