主题中讨论的其他器件: ADS1298R
您好!
我需要一些有关使用前端 ADS1294R 设计 ECG 传感器的技术支持。
我正在寻找三通道 ECG 和呼吸测量的典型应用、这三通道 ECG 和呼吸测量使用用于 ECG 的同一电极上的内部生成的调制信号、以实现可接受的信噪比。
此外,根据"表3. 高分辨率模式下的输入参考噪声”输出数据速率为1024Hz 时,噪声级别应约为3.9μVPP μ V。 在 μVPP 寄存器“CHnSET (μVPP = 05h 至0Ch)-位(2:0)-输入短路”的情况下,我们测量了大约3 μ V 的电流,但是人体的噪声水平大约为30 μ V。 您是否有任何建议或特定的应用手册来降低噪声级别?
我期待收到您的回复。
此致、
Rasool