This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261BQWRHMRQ1可以并且#39;t 将值0x10写入寄存器地址0x06

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120564/ads1261-ads1261bqwrhmrq1-can-t-write-to-register-address-0x06-with-value-0x10

器件型号:ADS1261

大家好、

我使用的是 ADC ADS1261、我面临着这个问题。

我无法成功写入地址0x06的值0x10。 在我尝试将0x10写入该寄存器以更改"内部参考使能"后、回读值始终为0x05 (默认值)。

但我可以将成功写入其他寄存器。 除了寄存器0x06无法向其中写入0x10。

我成功将0x10写入器件 ADS1261BIRHBT 的寄存  器、但 ADS1261BIRHBT 已缺货、因此我更改为 ADS1261BQWRHMRQ1。

请与我确认您可以将成功写入0x10到 ADS1261BQWRHMRQ1的寄存器0x06 中。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quoc Nguyen Van:

    在读取和写入寄存器方面、ADS1261B 和 ADS1261B-Q1的运行方式应该相同。 为了澄清这方面的情况:

    • 安装 ADS1261B
    • 您写入到所有寄存器、包括 REF 寄存器、并且一切都按预期工作(内部基准打开)
    • 在同一电路板上、移除 ADS1261B 并安装 ADS1261B-Q1
    • 您写入所有寄存器
      • 除 REF 寄存器外、所有功能均按预期工作
      • 相反、REF 寄存器不会更新并且内部基准不会打开(您应该能够通过测量 REFOUT 引脚上的电压来检测是否启用了内部基准

    请告诉我这是不是发生的事情。 如果是这样、就没有明显的原因会发生这种情况、因此我们必须深入探究一下。

    此外、如果您有兴趣、我还将展示 TI store 目前提供的少量此器件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan Lizon86、

    我已经解决了我的问题。 根本原因来自启用内部基准时的浪涌电流。 当启用基准电压时、输出 REFOUT 引脚分配将为外部电容器充电10uF。 它会导致 AVDD 压降、因此 ADS1261复位。 这就是我读取寄存器0x06为0x05 (默认值)的原因。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quoc Nguyen Van:

    感谢您让我们知道问题是什么。 能否分享您如何解决此问题? 此信息对于存在相同或类似问题的其他工程师可能很有用

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    为了解决这个问题、我已经将 ADS1261的电容器 AD REFOUT 引脚从10uF 减少到1uF。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quoc Nguyen Van:

    很好、感谢您发布此信息!

    布莱恩