This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:如何在 DAC_A 上获得输出电压

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7578
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121938/dac7578-how-to-get-an-output-voltage-on-dac_a

器件型号:DAC7578

您好!

我在生成输出电压时遇到问题。  

我的步骤如下:  

1、与从器件(DAC)对话:0x4A -> 它得到应答

2.写入 DAC 输入寄存器通道 A、并将 DAC 寄存器通道 A 更新为命令和访问字节0x30、将0x0800更新为数据、以获取所需的输出电压。  

我缺少什么吗?  

谢谢!

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    您能否检查您正在使用的从地址? 根据数据表、DAC7578的所有从地址从0x9开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。 因此、我认为地址是:100 1001、以十六进制表示:0x4A。

    我将检查并回复。

    谢谢!