This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:全复数混频器最大频率

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1122121/dac5688-full-complex-mixer-maximum-frequency

器件型号:DAC5688

您好!

我想知道全复数混频 器的最大频率是多少。 第31页显示了下一个公式

我们将使用下一 个时钟配置:

- CLK1 = 250MHz 单端 LVCMOS33

- CLK2 = 500MHz 差分 LVDS

全 复数混频 器的最大频率是多少 ?

此致、

Juan Camilo Peña A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与任何奈奎斯特采样系统一样、全复数混频器是最大 DAC 采样率的1/2。 在这种情况下、由于 DAC 采样率为500MHz、因此最大混频器速率为250MHz。