This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:cm、dm 滤波器频率?

Guru**** 2391295 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00457, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121829/ads1220-cm-dm-filter-frequency

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:TIDA-00457

您好~

为什么 ads1220参考设计 TIDA-00457原理图2页中的滤波器频率为339khz?

根据计算公式、FCM=15.9khz、fDIFF=757hz。

但是、在电路图中、标记了 cm=339khz、dm=16.1khz。

www.ti.com/.../tidrl52.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的方程式和计算是正确的。  但是、C6、U4、L2和 L3与电桥交互的影响不包括在内。  这只是 R6、R9、C5、C7和 C8的响应。  C6将影响差速器切屑。  我在文档中没有看到有关计算的详细信息。  我认为这是印刷错误。  很抱歉造成混淆。  

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thannks。 艺术