This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:为 ADC ADS131A04选择负载电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121890/ads131a04-selection-of-load-capacitors-for-adc-ads131a04

器件型号:ADS131A04

您好!

我对 ADC 的负载电容器选择有疑问。

在我的设计中、我使用 ADS131A04和石英 ABM3C-16.000MHZ-D4Y-T

如何计算器件 XTAL 引脚上的两个负载电容器。

使用应用手册 AN100的以下公式是否正确?

我使用的石英具有负载电容 CL=18pF。

因此、如果我计算电容器并使用5pF 的杂散电容、我得到的电容器结果约为27pF。

这种计算是否正确?

谢谢你。

此致

Martin Kumschier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的发帖。  我不熟悉此特定应用手册、但我认为这是正确的。 为了进行比较、我们在 ADS131A04EVM 上使用的晶体需要20pF 的负载电容、并且我们安装了 C1 = C2 = 30pF。

    此致、

    Ryan