This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:ADS1602模数转换数值问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121905/ads1602-ads1602-analog-to-digital-numerical-value-question

器件型号:ADS1602

你(们)好

我使用 ADS1602将电压转换为数值。

我使用外部 Vref、Vrefp=4V、Vrefn=1V、vmid=2.5V、因此我知道我的输入可以是差分 Vin=3V。

但我读取数据、当 Vin=0.5V 时、数值=230xx (2V)、Vin=0.3V、数值=138xx (1.2V)。

始终是应有的4倍。 ADS1602是否有时间调整?

如果是、如何调整时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    ADC 内部没有乘法因子。  我猜您不是在正确的时间读取数据、导致数据发生2位移位、从而导致4倍乘。

    参考图2、您应该在 FSO 下降沿之后的 SCLK 的第一个下降沿读取 MSB、然后读取剩余的15b。

    此外、您必须根据图1在加电后将 SYNC 引脚置为有效、以确保 ADS1602正常运行。

    如果可能、请提供波形的逻辑分析仪捕捉或示波器捕捉。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用