This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:有关数据读出的数据表说明

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1191, ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1114557/ads1191-datasheets-explanation-regarding-data-read-out

器件型号:ADS1191
主题中讨论的其他器件: ADS1192

你(们)好

我们正在使用 ADS 1191 (一个通道);我们没有使用 SW 关闭通道2、因为据我们了解、ADS 1191中不存在该通道。

在这种情况下、我们期望在与通道2相关的 SPI 16位上读取0x0000;但是、我们在不同的电路板/不同的功率周期上读取0xC000、0xC040或0xC060

您能帮助我们了解原因吗? (注意:在我们的设计中、引脚5和6只是未连接(悬空))

如果在相同条件下将 ADS 1191替换为 ADS 1192、我们应该怎么办?

提前感谢

MD

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

     让我清楚地理解您的。 您正在尝试使用 ADS1191、对吧?

     我是否可以询问您需要用什么来替换 ADS1192至 ADS1191?您使用的原始器件型号和封装是什么?

     如果您想将此讨论私下进行、请随时告诉我。

     请问您尝试读取哪个寄存器地址? 您是否能够 根据 ADS1191数据表第36页正确读取地址= 00h ID 控制寄存器?

      您的 Vref 电压是多少? 您的通道1读数如何?例如、使用 Channel1读取测试信号?

     引脚5和6是 ADS1192的通道2的输入、ADS1191可忽略该输入。 悬空意味着电压可以是任何时刻的任何不确定值。 您是否会尝试将这些引脚5和6连接到 GND 并再次读取?

     

    您是否可以在示波器上探测和捕获以下内容?

     同时、让我与其他工程师讨论一下、了解 ADS1191器 件的 DOUT 应如何以及如何处理 CH2引脚和 DOUT CH2段/块。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 TT 正在私人聊天和讨论中讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!