This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:更改数据输出

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108256/ads1299-stange-data-output

器件型号:ADS1299

你(们)好 我已经处理过基于 ADS1299的 BCI 一段时间、我注意到数据中出现了两个奇怪的情况:

有很多尖峰。 尖峰明显大于任何正常数据、尤其是当我长时间(超过10秒)运行器件时

2.我使用500sps 进行10分钟的数据记录,我获得的数据数量也不一样(大约20万到29万次,应该是30万次)。 今天、我在1分钟内再次尝试运行它、只获得大约6000个数据(应该是30000)、或者看起来 ADS1299运行时采用100sps 设置

IM 使用 Raspberry PI 4、数据直接保存到 Raspberry 中

我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SpyderIDE 中使用 Python 进行编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BCI 是否代表脑计算机接口?

      您是否拥有/使用 ADS1299评估套件/板 EVM?

      您的 ADS1299有多少个通道?

     您是否想分享一些正常数据与尖峰的屏幕截图?

      您是否使用任何 EEG 仿真器设备? 它是否具有允许您使用 ADS1299的 BIASOUT 功能的引脚/连接?
      您使用哪种 CLK 和 CLK 频率? 什么是 SCLK 频率?

      您是在连续模式还是单次模式下读取信号/数据?

      我建议在输入端输入已知的正弦波、并首先观察数据并观察尖峰是否存在。

      如果已知正弦信号未正确显示、则可能需要检查 SPI 通信-

      我建议使用单次触发模式并探测以下引脚、并确保每个数字信号都符合 ADS1299数据表中的时序图/要求-

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!