This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:有关 SFOCAL、SFOCAL、SYGCAL 命令的问题

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121954/ads114s08-questions-regarding-the-sfocal-sfocal-sygcal-commands

器件型号:ADS114S08

您好!

我正在寻找有关 ADS114S08 ADC 校准命令的一些澄清说明。

1. SYOCAL 命令是否执行与 SFOCAL 相同的功能、唯一的区别是 SFOCAL 在内部将输入短接至1/2 Vs 电压、而 SYOCAL 要求输入在外部短接至1/2 Vs?

2.对于偏移和增益校准、器件增益和偏移是否作为 功能的一部分更新? 或者校准结果是否只是被写入 OFCAL0、OFCAL1、FSCAL0、FSCAL1、然后必须在这里用单独的 WREG 命令将它们读取和写入配置寄存器? 或者它们是否完全以不同的方式工作?

3.增益校准完成后,更改 PGA 寄存器中的增益设置会产生什么影响? 前提是增益校准不会简单地设置 PGA 寄存器中的增益值、也不会提供要输入到 PGA 寄存器中的建议值。

非常感谢您的帮助! 谢谢

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    [~ userid="522490" url="Δ t/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1121954/ads114s08-question-socal-s焦 scal-commands]1. SYOCAL 命令是否执行与 SFOCAL 相同的功能、唯一的区别是 SFOCAL 在内部将输入短接至1/2 Vs 电压、而 SYOCAL 要求输入在外部短接至1/2 Vs?[/QUEST]

    您在这里的基本理解是正确的。  SFOCAL 删除了 ADC 的偏移、以包含 PGA 和调制器级。  SYOCAL 可消除外部放大器可能引入的系统失调电压(例如)、并可将其视为"0"电平输入。  "0"电平或简称、可以是 ADC 有效输入范围内的任意值。  SYOCAL 还将消除 ADC 感应偏移。

    [~ userid="522490" url="Δ t/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1121954/ads114s08-question-socal-s焦 scal-commands]2. 对于偏移和增益校准、器件增益和偏移是否作为 功能的一部分更新? 或者校准结果是否只是被写入 OFCAL0、OFCAL1、FSCAL0、FSCAL1、然后必须在这里用单独的 WREG 命令将它们读取和写入配置寄存器? 或者、它们是否完全以不同的方式工作?[/引述]

    当发出偏移或增益校准命令时、结果会自动放入偏移(OFCAL)寄存器或增益(FSCAL)寄存器中。  但是、这些寄存器是易失性的、将在电源重启后或通过 RESET 引脚/命令复位。  校准完成后、如果器件已复位、寄存器可被读取(RREG)并存储在非易失性存储器中、例如外部 EEPROM 或微闪存并被恢复(WREG)。  增益校准前应始终进行偏移校准。

    [~ userid="522490" url="Δ t/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1121954/ads114s08-question-socal-s焦 scal-commands]3. 增益校准完成后、更改 PGA 寄存器中的增益设置会产生什么影响? 如果增益校准不是简单地设置 PGA 寄存器中的增益值、也不是提供要输入到 PGA 寄存器中的建议值。

    ADC 在各种 PGA 设置下的增益经过出厂修整、以满足数据表规格。  通常不需要进行增益校准。  更改 PGA 后、将恢复所选增益的修整出厂设置。  在16位级别、校准的影响很小、很可能与 ADC 的噪声级别有关。

    此致、

    Bob B