This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一般问题:IC 输出与温度间的关系

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121730/generic-question-ic-output-vs-temperature

主题中讨论的其他器件:DAC11001B

您好!

这是一个适用于所有 TI IC 的通用问题。

我的客户说最终产品将在-40到+120C 之间使用。 他们希望我证明、我使用的 IC 将保证在该温度范围内输出稳定的值。

例如、使用数字电位计。 他们希望确保其电阻器不会在该范围内漂移。

或者作为另一个示例、假设有一个 DAC。 他们希望确保模拟输出电压不会在该范围内漂移。

我该怎么做? 我的想法是在数据表中显示它们的最大工作温度范围、但我不确定是否保证 IC 不会在该范围内漂移。

请提供建议。

提前感谢您。

此致、
Lu Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、  

     数据表是这些参数的指导文档。  这些规格在指定的温度范围内得到保证、并且通常随温度的变化而变化。  您将注意到、对于几乎所有规格、都有一个+/-值、这与温度和 Vcc 等变量直接相关。   

    例如,选择 DAC11001B: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac11001b.pdf ,注意为每个特性指定的变化:

         

    下面是此 DAC 的应用手册,其中详细讨论了变体的来源:https://www.ti.com/lit/an/slaae47/slaae47.pdf 。

    下面是有关温度漂移的部分:

        

    下面是一篇有关 DAC 漂移的文章: e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/dac-as-programmable-voltage-reference。   

     总之、您必须仔细查看每个数据表、以获取设计中使用的每个器件的这些特性。  除了所有 IC 都会随温度的变化而变化外、没有以相同的方式适用于所有 IC 的通用答案。  

    此致、

    ~Leonard