This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:基本问题

Guru**** 2964860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121345/ads8332-basic-question

器件型号:ADS8332

您好!

让我向您提出一个基本问题、如下所示。

1) 1)当我们设置"自动触发"模式(CFR 寄存器、D9=0)时、采样率设置(CFR 寄存器、D8)将被忽略、对吧?

2)如果我们使用"8通道"输入、则最大采样率为62.5KSPS (=500KSPS/8)、对吧?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好!

    1. 不,这是不正确的。  使用自动触发模式时、您可以将 CFR 寄存器 D8设置为0 (500kSPS)或1 (250kSPS)。  在这两种情况下、采集时间将为3 CCLK、转换时间将为18 CCLK。  对于500kSPS、ADC 将每21个 CCLK 周期启动一次转换。  对于250kSPS、ADC 将每42个 CCLK 周期启动转换。

    2. 是的、正确。  ADC 的最大采样率为500kSPS。  如果您要扫描8个通道、则每个通道的采样率将为500kSPS/8=62.5ksps /通道。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!