This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:有关采样率的基本问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121376/ads8332-basic-question-about-sample-rate

器件型号:ADS8332

您好!

我想问您有关采样率设置的问题。

如果使用"默认设置"、即 CFR 寄存器为"FFF"h 设置、

采样率由"CONVST"信号时序决定。

例如、为了实现500KSPS 采样率、我们应该将 CONVST 的时序设置为大约1.9uSec、对吧?

(1.9uSec = 21xCCLK (11MHz))

感谢您的支持!

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好!

    使用默认设置、ADC 将使用最小频率为10.5MHz 或时钟周期为95.24ns 的内部振荡器。  这相当于最大周期时间21*CCLK=2uSec。

    是的、为了实现500kSPS 的采样率、您需要应用最短周期为2uSec 的 CONVST 信号。  如果 CONVST 周期小于2uSec、则可能会获得错误的读数、因为某些 ADC 需要高达2uSec 的时间来完成该周期。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    非常感谢您的回复!

    此致、

    Takumi