This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3548:TLC3548、模式11、CS 启动操作

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121514/tlc3548-tlc3548-mode-11-cs-initiates-operations

器件型号:TLC3548

尊敬的支持团队。

当我使用[模式11,CS 启动操作]时,发出 SELECT CHANNEL 命令后,控制器是否需要等待转换时间,然后再执行下一个 SELECT CHANNEL 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Iwase!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    顺便提一下关于 TLC3548的好问题!  使用所需的扫描序列(表2;D[4:3])设置 CFR 后、您将写入器件、如图19所示。  发送/CS 低电平、为序列中的每个通道写入任何通道半字节(例如0x0xxx)。  您应该会看到 INT 引脚变为活动状态、然后您可以发送读取 FIFO 命令以从 SDO 获取转换结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢您的回答。

    您写入"您发送/CS 为低电平、为序列中的每个通道写入任何 CH 半字节(例如0x0xxx)。  

    我想知道我是否应该等待 CH 半字节之间的转换时间。

    [ CH 半字节][等待转换][ CH 半字节][等待转换][ 等待 INT] 或 [CH 半字节][  CH 半字节][ 等待 INT]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwase、

    您应该等待 CH 半字节之间的转换时间。