This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004EVM:查询

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121265/afe10004evm-inquiry

器件型号:AFE10004EVM
主题中讨论的其他器件:AFE10004

您好!

你好。 我有一位客户正在与 AFE10004合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我希望与应用工程师交流、以解释与 AFE10004器件通信的某些部分。

我正在查看数据表、但我对数据表的理解有一些困难。

我遇到的问题之一是了解查找表的功能。 如果我向查找表寄存器写入值、则该值应自动调整输出功率、或者是否存在需要写入的某些使能位。

因此、我将向查找表寄存器写入特定值以进行温度补偿。 写入时、器件是否会在指定温度下自动调整输出功率?

此外、我有一个评估板、所提供的 GUI 无法正常工作。 我认为可能出现了问题、或者我可能无法正确理解。

对于评估模块、我在使用提供的 GUI 时遇到问题。

特别是查找表工作表。

当我更改基线寄存器值时、输出电压似乎在某个点没有变化、它确实发生了变化、但随后停止。 我不确定到底发生了什么。

我尝试将器件的复位写入出厂配置、但仍然无法正常工作。

我知道该器件仍然可以工作、因为当我使用创建了输出电压变化的 GUI 时。

我还想知道、如果我使用查找表单上的"OVRD TMP"功能、输出电压是否会根据滑块设置自动变化?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    Paul 今天将介绍这一点。

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    必须了解的是、该器件可以在闭环 LUT 模式下运行、也可以禁用 LUT 模式并修改 LUT 系数。  在 GUI 中、如果正在更改基线值、则应禁用 LUT 模式。  然后需要再次启用 LUT 模式、这些新系数才能生效。

    例如:

    1.禁用 LUT 模式:

    2.更新基线:

    3.再次启用 LUT。

    4.测量 DAC 已更新。

    在 LUT 模式下、您可以启用 TEMP 覆盖字段并手动扫描温度。

    如果您希望与客户进行快速呼叫、可能会更好。

    谢谢、

    Paul