This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:当电路板温度上升时、ADC 处于故障状态

Guru**** 2900430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116516/ads1000-adc-is-railing-when-the-board-temperature-rise

器件型号:ADS1000

您好!

我的客户使用 ADS1000A0IDBVT 在连接或断开某个器件时向上发送数字值。 当 ADC 的温度上升至~ 50°C 时、ADC 开始进入满量程、导致错误检测。 ADC 的额定温度为125°C。您是否了解了 ADC 可能会发生的情况?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我怀疑输入信号是误差的过程、而不是 ADC。 您是否确认了 ADC 在电压轨期间的输入电压? 换句话说、信号输入源的输出是什么?

    另一种可能是电源。 您是否确认电源轨稳定且处于此情况下的预期水平?

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。

    是的、我已确认输入信号为0.0 V (对地短路)、同时观察 ADC (引脚4)的输出是否正在拉至满量程计数。

    我还验证了当电路板温度升高时、基准电压轨 VDD 稳定在5.0xx V。

    我确实在 ADC 上连接了一个热电偶、并且我注意到当 ADC 温度超过~ 49°C 时、在0.0 V 输入模拟电压下出现输出电压故障

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、需要更多信息。  

    这一切都是在单个 PCB 上完成的、还是有导线连接多个电路板?

    您能否共享原理图? 以及数字通信的示波器击穿、 是否存在正常行为和不良行为?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    请参阅客户的回复。

    是的、这一切都在一个 PCB 上完成。 我已附上 ADC 的原理图、以及两个示波器截图、其中显示了温度超过~50°C 时 ADC 在0计数和2047计数下的情况

    e2e.ti.com/.../ADS1000.zip

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    这里还有其他东西要做、请注意在示波器快照中、数字通信中的高电平和低电平不一致、SDA 和 SCLK 都有不一致的电压电平。虽然在 SDA 线上更明显、但时钟也会突降。  

    此数字总线上是否有任何其他器件? 与其他器件通信时、数字传输是否也会显示此行为? 这可能是由于电路板布局布线造成的。   I2C 使用的逻辑电平是多少? 从示波器屏幕截图中可以看出刻度为1V、因此高电平为3V。 是这样吗? 请注意、ADC 的 VDD 还会设置 I2C 逻辑电平、根据您的原理图、该电平为5V。  I2C 传输需要充分满足以下逻辑高电平和低电平要求、才能被器件正确解释。  

    此致

    Cynthia