This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:测量漂移

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121114/adc128d818-measurement-drift

器件型号:ADC128D818

尊敬的先生/女士:

我们将 ADC128D818用于电压监控应用。 为了使电压电平与 ADC 输入范围兼容、使用了分压器。 在测量期间、我们观察到与预期值相比、该值降低了约1%。 例如、如果预计为1V、则实际测量值为990mV。 我们想了解这个问题的原因。 是否存在任何源阻抗不匹配?

此致、
Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要考虑总误差、以确保这不会超出规格、 这将包括 ADC 的性能以及输入端的电阻器。器件的总体未调整误差会因使用内部或外部基准而异、而外部基准的性能更差。  

    这个1%的下降在整个输入范围内是否一致?

    此致

    Cynthia