This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672-EP:关于电路审查问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672-EP, DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121436/dac5672-ep-about-circuit-review-issue

器件型号:DAC5672-EP
主题中讨论的其他器件: DAC5672

您好专家、

我的客户使用 DAC5672-EP 和滤波器 LT6600-10、需要有关电路设计的一些建议。

问题1. 由于 DAC5672的输出范围和 LT6600-10的输入范围不同、因此我的客户希望将 DAC 的输出电平转换为与 LT6600-10相匹配。  

DAC5672输出电平=-1 ~ 1.25V

LT6600-10输入 VCM=0~3V

如何使 DAC 的输出电平达到范围0~3V?  

请就该原理图向我们提供一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户是否需要将 DAC 的输出与 LT6600滤波器进行直流耦合?

    否则、它们只能与 R348/350串联放置交流阻断电容器。

    则该接口将起作用。

    谢谢、

    Rob