This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多 ADC 设计中的接地规则

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120974/grounding-rules-in-multi-adc-designs

主题中讨论的其他器件:THS4541

你(们)好

我的设计如下所示、其中数据转换以500MSPS 的采样率进行、信号范围为200MHz

我的设计中有两个 ADC、  

1.为两个 ADC 创建单独 AGND 接地位置的正确方法是不是?

2.是否可以为两个 ADC 共用数字接地平面?

3、对于 PGND、DCDC 和 LDO 将具有相同的 PGND、该 PGND 通过焊珠被接至 AGND

4.在星型连接中共用接地端是否合适?

请告诉我是否需要格外小心。

布局 可能暂时 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    您计划使用哪种 ADC?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD5407到目前为止、AFE 是 THS4541、不管怎样、这个问题都是非常通用的、与 ADC 无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    有关布局建议、请参阅随附的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../0250.Schematic-and-Layout-tips-3_2D00_31_2D00_22.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的疑问主要在于多 ADC 板  

    诸如 多个 ADC 接地(sigcon.com)等文献 引起了这一疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    使用 sigcom 在图2中建议的方法将起作用。 但是、这毫无意义。 如果 ADC 跨越模拟和数字部分/接地区域、则没有理由如使用 sigcon 的文献中所示拆分接地或创建开槽通道。

    例如、返回电流保持在源极区域内、因此如果 FPGA 或其他数字驱动器发出的数字信号、则其整个回路将保持在该区域内。 它不会流入模拟域、导致耦合/噪声、然后返回到数字部分。

    我建议在电路板设计中使用一个接地端、并确保所有电路的分区良好。 这意味着、保持数字电路在数字部分的局部化、而模拟电路在电路板的模拟部分的局部化。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob