This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM 的输入频率范围

Guru**** 2974310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121503/adc3683evm-the-input-frequency-range-of-adc3683evm

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683

大家好、我必须要问有关 ADC3683EVM 的问题:

(1)根据 ADC3683的数据表、 模拟输入带宽 为900MHz。 但是、根据 ADC3683EVM 的用户指南、在 ADC3683之前有一个 LPF 电荷桶用作 LPF。 显然、LPF 会 降低 EVM 的模拟输入带宽。  使用 EVM 时、如何绕过 LPF 电荷桶?

(2)我注意到、ADC3683EVM 中有三个用于输入模拟信号(J2和 J5)的连接器、它们之间有何差异? 所有三个连接器是否都与 LPF 电荷桶连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingzhan,

    是的、可以绕过低通滤波器。 要绕过30MHz 滤波器、您需要通过在滤波器位置放置0欧姆电阻器来修改硬件。 请参阅下面的图片、其中显示了通道 A 的必要修改。首先、需要移除 R6和 R9、以便从输入路径中移除电感器。 然后、R4、R5、R11、R12需要更改为0欧姆电阻器。 这将移除低通滤波器。

    关于第二个问题、垂直 SMA 连接器(J2、J5)是用于驱动 ADC 单端的输入。 侧连接器用于以差动方式驱动 ADC。  在 上图中、J1和 J3默认与 ADC 断开连接、因为电容器 C1和 C8标记为 DNI。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我现在明白了。