This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:TSC2004 windows 10驱动程序

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121038/tsc2004-tsc2004-windows-10-driver

器件型号:TSC2004

您好!  

我正在寻找触摸控制 器 TSC2004 Windows 10 x64和 x32 驱动程序。 您能不能帮助我知道我可以从哪里下载它。

BR

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我将与我们的驾驶员团队联系并检查可用性。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉、TSC2004没有 Windows 驱动程序。TI 在 TSC2004网站上提供 Linux 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    谢谢、我在 上一个帖子中看到了 Win7驱动程序。用于  Win7的 TSC2004驱动程序是否仍然可用?   

    BR

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您可以在 E2E 主题下方参考。它适用于 WCE6。

    e2e.ti.com/.../tsc2004-wce6-drv-where-can-i-download-the-tsc2004-wce6-drv