This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:与 TSW14J56EVM 兼容

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM, ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120900/adc12dj5200rfevm-compatability-with-tsw14j56evm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVMADC32RF45EVM

此 EVM 是否与 TSW14J56EVM 配合使用以进行原始数据采集? 还是需要更高版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我建议将 TSW14J57EVM 与 ADC12DJ5200RFEVM 配合使用。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj! 是否绝对有必要使用14J56、或者它能否以更低的数据 GSPS 速率运行? 我正在尝试评估我是否绝对需要购买14J57、或者我是否能够以较低的性能与14J56进行管理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    不支持采用 TSW14J56EVM 的 ADC12DJ5200RFEVM。 唯一可以工作的模式是处于或低于3.2G 时钟的 JMODE0和 JMODE2。 此外、TSW14J56EVM 上的连接器为 FMC、ADC12DJ5200RFEVM 上的连接器为 FMC+。 您将需要 FMC 至 FMC+适配器来连接器两个板。   

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、Neeraj!

    我也有关于 ADC32RF55EVM 的同样问题。 您能不能在14J56中给它的使用放些光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravid:

    您能不能开始新发布有关 ADC32RF45EVM+TSW14J56EVM 的问题。  

    此致、

    Neeraj