This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:设计帮助

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1121107/adc3664-design-help

器件型号:ADC3664

使用 Ultrascale FPGA 设计 ADC3664。  

对于以下信号有疑问、是否需要 FPGA 侧的100 Ω 终端?

DCLKP:正差动串行 LVDS 位时钟输出。
DCLKM:负差分串行 LVDS 位时钟输出。
FCLKP :正差分串行 LVDS 帧时钟输出。
FCLKM:差动串行 LVDS 帧时钟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVJS:

    这些时钟必须端接100欧姆。 我建议验证 FPGA 是否能够提供内部100欧姆端接。 如果 FPGA 无法工作、则您的设计需要包含100欧姆差分电阻器、用于端接时钟对。 您还可以在 PCB 中包含这些电阻器封装、但不会填充组件、因此您可以进行选择。

    此致、Chase