This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:能否在并行模式下实现500kps 的速度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1119651/ads8598s-can-the-speed-of-500kps-in-parallel-mode-be-achieved

器件型号:ADS8598S
主题中讨论的其他器件:ADS8598H

大家好、

客户使用设置为并行模式 OS[2:0]000、+-10V 范围的 ads8598h。 因为此主题中提到的 LPF 滤波器(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024711/ads8598s-additional-group-delay -for-oversample?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS8598#)


以通道1为例、每次转换是否需要近100us 的等待时间(80us+groupdelay)才能准确转换。 如果是这种情况、能否在并行模式下实现500kps 的速度?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    ADS8598H 在并行接口模式下支持500kSPS 采样率。 当您的输入信号具有快速频率(例如步进输入)或更多模拟信号共享同一个 ADC 通道并通过多路复用器进行切换时、可以看到 LPF 上的延迟。 根据上一个线程中的信息、情况并非如此、因为 Reman 提到其采样率为10kHz、我假设其输入信号频率要低得多。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    客户有后续问题、请参阅下面的详细信息

    在我的使用方案中、有5个模拟信号共享同一 ADC 通道并通过多路复用器进行切换、每30uS 切换一次、这是否意味着无法为 ADS8598H 获得精确的转换结果? 如果是、您对使用此芯片有什么建议吗?

    如果使用多路复用器进行开关、则有一个阶跃输入、每个开关的精确度需要多长时间? 这是否与输入范围有关? +—10V 或+—5V。

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    当输入通道切换时、ADC 上的 LPF 滤 波器需要一个稳定时间来稳定输入信号、对于+/-10V 范围、该稳定时间大约为80us;对于+/-5范围、该稳定时间大约为120us。 是的、如果每30us 切换一次、您将无法获得数据表中指定的性能。 最佳解决方案是使用多通道或不带外部多路复用器的 ADS8598H ADC。

    这是相同的趋稳要求。 是的、它与输入范围相关、因为 LPF 的带宽取决于输入范围。 客户可以在 EVM 上进行检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    谢谢、还有一个后续问题。 在前面提到的设置下、如果在每次转换之后以及在通过 DB 读取数据之后、我是否可以通过复位输入快速稳定 LPF、然后执行下一次转换(保证精度)前提条件?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    LPF 仍然需要时间来稳定。 在切换输入通道时、复位将不起作用。

    此致、

    戴尔