This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:LNA 输入范围

Guru**** 2769815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120277/afe5803-lna-input-range

器件型号:AFE5803

您好!

我正在计算 LNA 的单端输入范围。
例如
LNA 24dB
VCAT 0dB
PGA 30dB
LPF 0dB

根据 ADC 计算得出、LNA 时的总衰减为-54dB、因此简单来说
-54dB = 0.00199526

由于它是 ADC 输入2Vpp 差分、SE 1Vpp

因此、LNA SE 输入范围= 0.00199526Vpp
正确吗?

LPF 是否有任何衰减?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    是的、您的计算是正确的。

    ADC 为2Vpp 差分输入。 信号链增益为54dB。

    LNA 输入范围为2Vpp/2/54dB = 0.00199。

    通带内的 LPF 不会有任何衰减。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek-San、

    感谢您的支持。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    不用客气。 如果您有其他问题、请随时与我联系。

    谢谢、此致、

    Abhishek