This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:使用同步在稳定时间内的器件运行

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120657/ads1256-device-operation-during-settling-time-using-synchronization

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS1255

尊敬的所有人:

我想通过同步澄清 ADS1256器件在稳定时间内的运行情况。

ADS1256数据表(第20页)的"使用同步的稳定时间"部分 、可以 看到"ADS1255/56在单个周期内稳定"。 我假设术语"同步周期"指的是输出数据速率周期、而不是采样周期。 我是对的吗?

2. ADS1256是否会在同步模式下的稳定时间内始终执行采样? 例如、根据 ADS1256数据表中的表13、10SPS 数据速率的稳定时间为100.18ms。 这是否意味着 ADS1256始终执行采样和移动平均?

如果是、这是否意味着 ADS1256输入信号(待转换)在整个稳定时间内应该保持稳定? 如果输入信号在稳定时间内发生变化、并且数字滤波器在对所有这些样本进行重新定义时发生变化、则结果将是所有样本的混合结果、并且我们将无法在同步时知道确切的值。 我是对的吗?

提前感谢您!

此致、

Dejan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    以下是您的问题的答案:

    [~ userid="528422" URL"/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1120657/ads1256-device-operational-during -Setting-time-using-synchronization]1. 在 ADS1256数据表(第20页)的"使用同步的稳定时间"部分 、可以 看到"ADS1255/56在单个周期内稳定"。 我假设术语"同步周期"指的是输出数据速率周期、而不是采样周期。 我是对的[/引述]

    术语"单周期"是指转换周期、实际上是输出数据速率的倒数。 因此、如果 ODR = 100SPS、转换周期为1/100 = 10ms。 为了实现更快的数据速率、ADC 不提供单周期稳定、而是在某些情况下需要多个转换周期才能稳定

    [~ userid="528422" URL"/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1120657/ads1256-device-operational-during -Setting-time-using-synchronization"]2. 在同步模式下、ADS1256是否会在稳定时间内始终执行采样? 例如、根据 ADS1256数据表中的表13、10SPS 数据速率的稳定时间为100.18ms。 这是否意味着 ADS1256始终执行采样和移动平均?[/QUERP]

    Δ-Σ ADC 是过采样 ADC。 这意味着 ADC 以高速率(调制器频率)对输入信号进行大量采样、然后对这些信息进行滤波和抽取、以以输出数据速率(ODR)提供数据。 ODR 有时称为采样率或数据速率。 这可以被认为是一种平均的形式。

    [~ userid="528422" URL"μ C/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1120657/ads1256-device-operational-during -Setting-time-using-synchronization]3. 如果是、这是否意味着 ADS1256输入信号(将被转换)在整个稳定时间内应该保持稳定? 如果输入信号在稳定时间内发生变化、并且数字滤波器在对所有这些样本进行重新定义时发生变化、则结果将是所有样本的混合结果、并且我们将无法在同步时知道确切的值。 我对吗?[/引述]

    正确、ADC 在整个转换期间对输入信号进行采样。 这是 Δ-Σ ADC 架构的函数。 如果输入信号在转换期间发生很大变化、则输出将类似于转换期间输入信号的平均值。 例如、如果您以100SPS 的速率对1kHz 正弦波进行采样、则输出将与正弦波毫无关系(尽管存在奈奎斯特定理)。 如果您希望 ADC 在特定时间对单点采样、则最好使用 SAR ADC。

    ADS1256的同步功能确实存在、因此您可以控制转换何时开始、或者同步多个 ADC。

    布莱恩