This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:ADS1271:允许的基准电压仅最大2.5V? 需要明确。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120376/ads1271-ads1271-allowed-reference-voltage-only-max-2-5v-need-clearification

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

你(们)好。

我将查看 ADS1271。 我假设的应用是感应从0V 到5V 的信号。阅读 ADS1271 数据表的条目部分 似乎一切正常。 但是、检查"电气特性"会产生一些混乱:"负基准输入"(VREFN)必须至少为-0.1V、"正基准输入"(VREFP)必须最大为4.75V (AVDD @最大值) 5.25V)。 到目前为止都很好。

但是、"基准输入电压" V_REF = VREFP-VREFN 不得超过2.65V。如何感测电压范围大于 2.65V 的共模信号? 无法使用此器件?

但到目前为止、可以通过将 VREFP 设置为5.00 (或4.75V)并将 VREFN 设置为 GND 来实现这一点。 但我似乎错了!?

Thx 可提供任何支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    ADS1271的满量程输入范围为+/-Vref (差分)、Vref=2.5V 时的典型值。  (对于任何大于2.65V 的基准电压、ADS1271都不符合数据表中 的性能)您可以通过在伪差分配置下运行来测量0V 至5V 输入信号。  在此模式下、您将向负输入引脚 AINN 施加基准电压(2.5V)。  然后、当 AINP 引脚上的输入电压从0V 调整到5V 时、ADC 将其解释为-2.5V 输入到+2.5V 输入电平。

    AINP=0V、AINN=2.5V、(AINP-AINN)=-2.5V (负满量程)

    AINP=2.5V、AINN=2.5V、(AINP-AINN)=0V (中标度)

    AINP=5V、AINN=2.5V、(AINP-AINN)=+2.5V (正满量程)

    有关 ADC 差分输入的更多信息、请观看以下 TI 高精度实验室视频:  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types?context=1139747-1140267-1128375-1139103-1128659

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/adcs-sar-adc-input-types-presentation-quiz.pdf

    这些演示侧重于 SAR ADC、但概念相同。  对于 ADS1271、输入类型与"真差分输入"相同。

    此外、如果您要查看 ADS1271的新设计、我建议您查看最新一代器件 ADS127L11。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nicholas!
    你给了我清晰的输入我需要的信息!

    祝你度过美好的一天
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!