This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:该评估板如何将旋转变压器数据/信息输出到 DSP?

Guru**** 2919830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, ADS1203, ADS1202, AMC1210, AMC1210MB-EVM, ADS1209EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120466/amc1210mb-evm-how-does-this-evaluation-board-output-resolver-data-information-to-a-dsp

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1204ADS1203ADS1202AMC1210ADS1209EVM

我的团队正在使用 F28379D Launchpad 作为 PMSM 的电机控制器。 为了实现这一点、我们需要从旋转变压器读取数据。 我正在尝试找到一种方法,将旋转变压器的速度/角度数据传输到 launchpad,我找到了这款评估板。 是否可以将其与 LaunchPad 连接? 我实际上看不到此评估 如何与 DSP 通信。 我看到它具有 JTAG;这是它如何将旋转变压器信息传达给 DSP 的? 我不相信 launchpad 有 JTAG 连接器,有没有解决方法? 您是否可以推荐其他现成的 TI 产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    AMC1210MB-EVM 板上有一个处理器、它不会直接连接到 LaunchPad。  JTAG 接口更多的是代码调试工具、因此这对您没有帮助。  此外、AMC1210器件不会直接计算速度/角度数据。  AMC1210器 件是一款 SDFM (Σ-Δ 滤波器模块)、可从 ADS1202/ADS1203/ADS1204 Δ-Σ 调制器等器件获取数字位流、然后将其转换为数字字。  解析器输出的 SIN/COS 将进入 DS 调制器、然后进入 AMC1210、再通过 DSP 处理速度/角度。   

    也就是说、您可以使用 F28379D 器件本机的 SDFM、而无需使用 AMC1210器件。  您需要在软件中计算速度/角度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕你会这样说。 知道了这一点、我是否可以使用 ADS1209EVM 获取旋转变压器数据? 1209只是 Σ-Δ 调制器、因此我相信我仍然可以使用 launchpad 上的 SDFM 外设来使数字数据死区、并将其转换为旋转变压器的速度/角度、对吧? 假设这可以正常工作,ADS1209EVM 没有像 AMC1210MB-EVM 这样的旋转变压器的激励信号;如何解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、您可以使用 ADS1209EVM 从 SIN/COS 获取数字位流。  然后将其馈送到 launchpad 上的 SDFM 中。  以下是旋转变压器励磁的一个潜在选项: https://www.ti.com/lit/ug/tidudp0/tidudp0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 查看 TIDA 设计、我有两个问题;

    TIDA 似乎可以读取旋变传感器的 SIN/COS 信号、并通过差分放大器将其发送到 launchpad 上的 ADC。 如果是这种情况、是否仍有理由使用 ADS1209EVM? 换言之、如果我需要 TIDA 来传输来自 C2000 Launchpad 的旋转变压器激励信号、而 TIDA 可以提供来自旋转变压器的 SINRegisteredCOS 输入、那么为什么我希望额外的电路板使用 C2000的 SDFM 外设、而不是仅使用板载 ADC?

    2.如果可能、最好使用现成的产品来简化我们的项目;是否有与 TIDA 相似的现成产品?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以上第1点、所有优点。  对于#2、不幸的是、我不知道有什么"现成"的东西、准备好了。   不过、TIDA-01257工具文件夹似乎包含构建您自己的工具所需的一切:光绘数据、BOM 甚至软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,非常感谢您的帮助!