This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:SLAC811-DAC63204EVM 软件不能#39;t 启动

Guru**** 2389930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1118067/dac63204evm-slac811-dac63204evm-software-doesn-t-start-up

器件型号:DAC63204EVM

您好!

尝试使用 DAC63204EVM 评估板时、我下载了软件 SLAC811-DAC63204EVM 并将其安装在 Windows 10机器上。
当我尝试运行它时,会出现闪屏,但会在“Loading main.vi”上被占用
几个小时后、情况保持不变。 您是否有任何关于如何解决此问题的线索?

非常感谢
J. Morant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您是否已将 EVM 插入计算机? 我们在一些类似的 GUI 中发现了这个问题。 我们最初的想法是、GUI 调用的一些文件在  EVM 连接到计算机之前不是在计算机上实际创建的、您至少可以尝试一下、并告诉我们它是否可以解决您的问题?  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:
    非常感谢您的回答。 遗憾的是、无论电路板是否插入 USB 端口、软启动的运行方式都是相同的。
    感谢你的帮助
    Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    您能否检查设备管理器、以查看在插入 EVM 时是否连接了两个 FT4222接口?

      当您看到 "Loading main.vi"消息时、屏幕上是否会打开任何其他窗口?  

    安装软件时是否更改了默认位置?

    是否已尝试卸载 并重新安装软件?  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、
    插入 EVM 后,我们可以看到两个 FT4222。
    没有打开其他窗口。

    否、我们没有更改默认位置文件夹。

    是的、我尝试过几次卸载并重新安装软件、结果相同。
    非常感谢

    Johan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好。

    您能否在开始菜单中搜索文件资源管理器选项并启用隐藏文件、文件夹和驱动程序:

    或在文件资源管理器的"视图"选项卡中选中以下框:

    然后、您能否检查 C:\ProgramData 文件夹。 应该有一个名为 Texas Instruments 的文件夹和另一个名为 DAC63204EVM 的文件夹。  

    (C:\ProgramData\Texas Instruments\DAC63204EVM)。

    如果存在 、您能否在中打开.ini 文件并检查演示是否设置为 true。 如果没有、请按如下所示将其设置为 true。  

    如果该文件夹不存在、请在 Program Data 中创建两个文件夹、具体如上述路径所示、并将该.ini 文件复制到文件夹中。  

    e2e.ti.com/.../DAC63204EVM.ini

    进行这些更改后、请尝试重新启动 GUI。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、
    两个文件夹的 ini 文件都不存在于我的计算机上、因此我创建/复制了它们。


    插入 EVM 并重新启动 GUI 后,我仍然会遇到相同的行为。

    非常感谢 Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    另一个用户报告了此问题、因此我们需要深入研究一下情况。  Katlynne 和我将在今天和明天的上午进行这项工作、并尽快为您提供解决方案。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    您能否共享启动界面的屏幕截图? 底部应该有一个加载栏、我们希望看到这一点。  

    我们还能用您在 e2e 上注册的电子邮件直接向您发送电子邮件吗?  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne、Paul、

    我按照建议尝试以管理员身份运行可执行文件、但没有成功。
    非常感谢

    Johan