This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:DAC80504 SNR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, TLV5614, DAC80004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1120204/dac80504-dac80504-snr

器件型号:DAC80504
主题中讨论的其他器件: TLV5614DAC80004

你(们)好

客户希望选择 DAC80504替代 TLV5614,以提高 DAC 输出信号的 SNR 特性。  但我在 DAC80504的数据表中找不到该规格值。

您能为以下问题提供帮助吗?

  • 是否可以将输出噪声密度表示为 SNR?  
  • 将 DAC80004与 b0504进行比较、如果80004具有更好的 SNR 特性、则其输出噪声密度更低?

 

DAC80504

dac80004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    我将在此处回复、而不是您的电子邮件、以便将沟通保持在一个位置。  

    是的、较小的噪声密度会更好、但您必须注意给出噪声规格的测试条件以及所使用的带宽。  您可以通过将电压噪声乘以电路带宽的平方根来计算总噪声。 有时最好查看典型图。

    DAC80504位于左侧、DAC80004位于右侧。 您将看到、DAC80504在使用增益为1时的噪声与 DAC80004非常相似、但略小。

    DAC80504:

    DAC80004:

     

    SNR 等于(给定带宽中可能的最大输出/总噪声)。 如测试条件所示、此 SNR 规格使用的带宽为20kHz。 因此、您可以采用 TLV5614中给出的 SNR 规格、将其从 dB 转换为 Vrms、然后除以 可能的最大输出、即 1.774Vrms (5Vpp)。 然后、在20kHz 带宽下、您将获得以 Vrms 为单位的总噪声的倒数。 该值与 DAC80504和 DAC80004数据表中给出的噪声规格相当。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    感谢您的回应!